结果:找到"低功耗 接收器",相关内容1000条
- OM6626—高性能超低功耗蓝牙电子价签芯片
- OM6626是一款功耗优化的真正片上系统(SOC)解决方案,适用于低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用。它集成了高性能、低功耗射频收发器和蓝牙基带以及丰富的外设IO扩展。OM6626还集成了电源管理单元(PMU),可提供高效电源管理。它面向2.4GHz蓝牙低能耗系统、专有2.4GHz系统、人机接口设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。OM6626片上蓝牙系统兼容5.3版。该芯片集成了高达64MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器、看门狗,支持32MHz外部时钟、看门狗,支持32MHz外部晶振,集成了多用途最大12位ADC。OM6626片上集...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 射频收发器 2.4GHz 人机接口设备 低功耗蓝牙芯片 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2024-05-08 23:52:00
- 低功耗蓝牙芯片CC2541F256RHAR
- CC2541是功率优化的真正系统级芯片(SoC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(BLE)和专用的2.4GHz应用.该SOC芯片集成性能极好RF收发器以及标准工业级增强型8051内核,支持系统编程Flash,8KRAM及强大功能支持跟外设。CC2541特性:射频部分:支持BLE协议栈及私有2.4GRF片载系统;传输速率:250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps;输出功率:0dBm(支持可编程输出功率)接收灵敏度:-94dBm@1Mbps;适合针对符合世界范围内的无线电频率应用系统出色的链路预算,支持超长距离应用;低功耗:工作模式RX低至17.9mA;工作模式TX(0dBm):18.2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CC2541 蓝牙 低功耗 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-03 10:03:00
- 超低功耗MCU如何降低功耗
- 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
- SI24R2H-2.4G无线单发芯片集成125KHz定时唤醒功能
- Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933/AS3933的125KHz低频唤醒功能数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 接收器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-11-05 16:30:00
- GC3933低功耗唤醒接收器替代AS3933
- GC3933是一款低频载波频率范围15至150kHz、3通道低功耗唤醒接收器。刻器件内部集成数据相关器,用于可编程的16位或者32位曼切斯特码唤醒检测模式。GC3933可使能一个,两个或者三个通道工作,并为每个使能通到提供数字RSSI值输出,支持可编程数据速率及具有时钟恢复功能的曼彻斯特解码功能。GC3933提供了一个内部时钟发生器,它可使用晶体振荡器或内部RC振荡器,也可以使用外部时钟发生器。GC3933具有14个可读写内部配置寄存器和6个只读状态寄存器。刻器件的可编程功能允许为了更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的唤醒,且消耗的电流极低,具有多中低功耗模式(标准监听模式、扫描模式和ON...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 低功耗 接收器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
- 高速性低功耗SRAM应用于物联网
- 在过去的几十年中,SRAM领域已划分为两个不同的产品系列-快速和低功耗,每个产品都有自己的功能,应用程序和价格。使用SRAM的设备需要它的高速性或低功耗性,但不能同时兼顾两者。但是人们越来越需要具有低功耗的高性能设备,以便在依靠便携式电源运行时执行复杂的操作。这种需求由新一代医疗设备和手持设备,消费电子产品和通信系统及工业控制器推动,而这些都由物联网(IoT)驱动。物联网的发展朝着两个不同的方向发展:智能可穿戴设备和自动化。正如我们前面所讨论的,可穿戴设备将通过占位面积小,功耗低的SRAM来获得最佳服务。同时物联网的影响将在工业,商业和大规模运营中以及将大型房屋和整个城市的单个房屋自动化中得...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,低功耗SRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-23 14:18:00
- SI24R1芯片2.4G收发一体兼容nRF24L01P超低功耗动能世纪总代理
- 2.4G射频方案SI24R1在设计中应该注意的几点事项:Si24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G收发一体超低功耗 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:20:00
- 13.56Mhz高频低功耗读写芯片SI522完美替换RC522和FM17522、CV520
- 众所周知,在高频13.56Mhz领域中,恩智浦用旗舰型产品RC522打开了中国市场,在读写卡方面,通过锁类领域完美打开了市场,同时也切符了中国爆发式增长的刷卡锁市场,恩智浦可谓是国内刷卡领域的开拓者;要说恩智浦是开拓者,那复旦微则是占领者,复旦微的FM17XXX系列直接替换RC522,并利用其国产优势,通过价格打败了NXP(恩智浦)。而在开拓者、占领者之后,我要说的是,颠覆者来了,中科微13.56Mhz读写芯片SI522,在性能、价格上均完美超越了两位前辈,以业界最低功耗4.5μa亮相,同时兼备价格优势的SI522,与前辈RC522、FM17522系列、CV520等均是PIN对PIN软硬件直...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RC522替换 高频低功耗 13.56Mhz低功耗 高频读写器 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 15:21:00
- 专用RF的单芯片解决方案
- 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB128KB内存NordicSemiconductornRF51822是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:256kB片上闪存和16kBRAM;数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上+/-250ppm32kHZRC振荡器,在蓝牙低功耗应用,不需外部3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 低功耗 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:39:00
- TI德州低功耗CC2541芯片简介
- CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出**能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mmx6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: cc2541 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-27 10:14:00
返回